请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 尊敬的所有人:
我使用 BQ40z50-R1设计4S2P LiFePO4电池组。 容量为7800mAh。
这是 gg.csv 文件:e2e.ti.com/.../BQ40z50_2D00_R1.gg.zip ChemID 为0438。我将充电项 Taper 电流设置为100mA、充电项电压设置为250mV、在 PACK+和 PACK-之间插入14.6V 适配器。当 AverageCurrent 为46mA、 Maxcellvoltage1时。.4+充电项电压为3993mV>3650mV 。屏幕截图 如下
为什么已满足有效的充电终止条件、但 VCT 和 FC 未设置1?