This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:为什么满足有效的充电终止条件、但 VCT 和 FC 未设置1。

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723906/bq40z50-r1-why-valid-charge-termination-condition-has-met-but-the-vct-and-fc-not-set-1

器件型号:BQ40Z50-R1

尊敬的所有人:

我使用 BQ40z50-R1设计4S2P LiFePO4电池组。 容量为7800mAh。

这是 gg.csv 文件:e2e.ti.com/.../BQ40z50_2D00_R1.gg.zip ChemID 为0438。我将充电项 Taper 电流设置为100mA、充电项电压设置为250mV、在 PACK+和 PACK-之间插入14.6V 适配器。当 AverageCurrent 为46mA、 Maxcellvoltage1时。.4+充电项电压为3993mV>3650mV 。屏幕截图  如下

为什么已满足有效的充电终止条件、但 VCT 和 FC 未设置1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    通过查看您的.gg 文件、我看到电池过压保护阈值设置为3850mV。 如果您的电池电压为3993mV、则您的充电 FET 可能已关闭。 您的充电终止电压设置略高于过压保护。

    这应该可以解决该问题、但如果遇到其他问题、发布日志文件(单击"Registers"窗口中的"Start Log"按钮)也会很好、这将显示一段时间内发生的情况。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    3993mV 是有效充电终止条件之一、而不是实际电池电压、当 RSOC 保持99%时、最大电池电压为3743mV、而不是 COV。

      当 AverageCurrent 是46mA.please 帮助检查 gg.csv 文件时,是否需要更改任何内容?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我有点困惑-我不确定数字3993mV 来自哪里? 此外、在.gg 文件寿命数据中、它确实显示了电池电压超过过压条件。 您能否录制并发送日志文件? 日志文件将向我们显示正在发生的情况。

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    是否能够发送日志文件? 如果您仍需要有关此问题的帮助、请告诉我。

    谢谢、
    Matt