This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28070:Webench 可能无法用于多交错 PFC 电路仿真。

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718556/webench-tools-ucc28070-webench-may-not-work-for-multiple-interleave-pfc-circuit-simulation

器件型号:UCC28070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我尝试使用 Webench 来仿真或获取多相 PFC 的基本计算。 但您的系统似乎无法进行此计算

我的输入为交流电、85Vrms 至276V

我的输出为直流385V、2.64A

请提供建议。

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson:

    UCC28070 Webench 工具的当前版本不支持超过600W 的设计。 我们正与 Webench 团队合作、将功率范围扩展到更高的水平。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter!

    您可以告诉我 Webench 函数何时可用?

    非常感谢!

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnson:

    我希望我们将在一个月内完成。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有升级?