请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 工具/软件:WEBENCH设计工具
我尝试使用 Webench 来仿真或获取多相 PFC 的基本计算。 但您的系统似乎无法进行此计算
我的输入为交流电、85Vrms 至276V
我的输出为直流385V、2.64A
请提供建议。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.