This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23605:扩展最小输出电压 SMPS

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ23605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720930/lmz23605-extending-minimum-output-voltage-smps

器件型号:LMZ23605

我尝试使用 LMZ23605 Simple Switcher 生成低于0.8伏的电压。 我有一个负电压轨。 我的问题是:

可以这样做吗?

2.如果没有,为什么?

3.如果尝试执行此操作,设备会出现什么情况? 换言之、输出将调节到什么?

从数据表的方框图中可以看出、考虑到 FB 节点正在闭合内部误差放大器 FB 环路、这似乎是可能的。

在这种极低的电压下、器件将以 DCM 模式运行、但应通过过度滤波(bigs-ass Vo CAP)达到平均值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我可能不理解您的初始状态。 您是想从负输入电压轨生成小于0.8V 的正电压、还是要生成负电压轨? 您能告诉我您对输入电压、输出电压和输出电流有什么期望吗?  

    为了生成负电压轨、大多数转换器应该能够处理该电压轨。 LMZ23605可以精确地将电压调节到低至0.8V、因此我希望负电压轨也是如此。 以下应用手册(SNVA807)中提供了将降压电源模块转换为反相"负"电源轨的示例。 当配置为负电压轨时、预计转换器将无法加载与未修改的降压转换器相同的电流。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我澄清一下。 我想将 LMZ23605的范围扩展到低于0.8V 限值、但仍为正。 我只提到我有一个负电源轨可以工作、因为我怀疑我需要一个负电压来完成这项工作。 换言之、我希望0V 至6V @ 4A 的可调输出范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    您能告诉我您计划在哪些应用中使用此功能吗?  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于激光应用的热电冷却器驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    根据我的理解、我不知道任何能够有效降低电源模块电压基准的外部电路。 LMZ23605可以达到的最低电压为0.8Vref。 低于该值的任何值都可能导致控制环路不稳定、因为该器件在内部与 功能方框图中所示的固定 Vref 进行比较。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设我们为所选的 Vcc 放置一个上拉电阻器、以便在 Vo 等于0V 时 FB 节点为0.786V? 可以使用适当的外部无源器件对控制环路进行补偿。 注意:我的应用无需快速瞬态响应;非常慢的环路就足够了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    我知道您的位置。 我可以说、只要 FB 看到大约0.8V、稳压器的控制环路就会很好、但不建议这样做、因为我们尚未针对此类应用进行测试、也未在数据表中对其进行规格说明。

    在您提到的情况下、它仅适用于 Vo 等于0V、并且不足以动态地在0V 至6V 之间进行所需的范围、 除非您将电阻分压器控制为具有不同的电压、在反馈处外部电压和 Vout 电压相加约0.8V、以实现充分的 Vout 调节。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白为什么 SIMPLE SWITCHER 会受到内部基准的限制。 我的建议使 Simple Switcher 变得更"简单"。 总之、我附上了我所想到的简化版原理图。 输入电压将由 DAC 驱动。 其他电阻器将根据需要进行适当调节。 原则上,这应该起作用。 但是、我担心在该模式下运行的器件的异常行为(锁定、器件故障、过热、不稳定等)。 我没有评估套件来尝试它。 对于我的设计、我可以使用线性技术的器件、我有过该器件的相关经验、但 Simple Switcher 将是一种简单得多的解决方案。 如果我能就这种不明确的运作方式获得一些反馈,我将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    如果您愿意、我可以提供一些评估套件供您试用。 请直接通过 j-hua@ti.com 与我联系。

    此致、
    Jimmy