我尝试使用 LMZ23605 Simple Switcher 生成低于0.8伏的电压。 我有一个负电压轨。 我的问题是:
可以这样做吗?
2.如果没有,为什么?
3.如果尝试执行此操作,设备会出现什么情况? 换言之、输出将调节到什么?
从数据表的方框图中可以看出、考虑到 FB 节点正在闭合内部误差放大器 FB 环路、这似乎是可能的。
在这种极低的电压下、器件将以 DCM 模式运行、但应通过过度滤波(bigs-ass Vo CAP)达到平均值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试使用 LMZ23605 Simple Switcher 生成低于0.8伏的电压。 我有一个负电压轨。 我的问题是:
可以这样做吗?
2.如果没有,为什么?
3.如果尝试执行此操作,设备会出现什么情况? 换言之、输出将调节到什么?
从数据表的方框图中可以看出、考虑到 FB 节点正在闭合内部误差放大器 FB 环路、这似乎是可能的。
在这种极低的电压下、器件将以 DCM 模式运行、但应通过过度滤波(bigs-ass Vo CAP)达到平均值。
尊敬的 Marc:
我可能不理解您的初始状态。 您是想从负输入电压轨生成小于0.8V 的正电压、还是要生成负电压轨? 您能告诉我您对输入电压、输出电压和输出电流有什么期望吗?
为了生成负电压轨、大多数转换器应该能够处理该电压轨。 LMZ23605可以精确地将电压调节到低至0.8V、因此我希望负电压轨也是如此。 以下应用手册(SNVA807)中提供了将降压电源模块转换为反相"负"电源轨的示例。 当配置为负电压轨时、预计转换器将无法加载与未修改的降压转换器相同的电流。
此致、
Jimmy
尊敬的 Marc:
根据我的理解、我不知道任何能够有效降低电源模块电压基准的外部电路。 LMZ23605可以达到的最低电压为0.8Vref。 低于该值的任何值都可能导致控制环路不稳定、因为该器件在内部与 功能方框图中所示的固定 Vref 进行比较。
此致、
Jimmy
我明白为什么 SIMPLE SWITCHER 会受到内部基准的限制。 我的建议使 Simple Switcher 变得更"简单"。 总之、我附上了我所想到的简化版原理图。 输入电压将由 DAC 驱动。 其他电阻器将根据需要进行适当调节。 原则上,这应该起作用。 但是、我担心在该模式下运行的器件的异常行为(锁定、器件故障、过热、不稳定等)。 我没有评估套件来尝试它。 对于我的设计、我可以使用线性技术的器件、我有过该器件的相关经验、但 Simple Switcher 将是一种简单得多的解决方案。 如果我能就这种不明确的运作方式获得一些反馈,我将不胜感激。 谢谢你。