This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:PG 引脚最大电流

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723399/tps53355-pg-pin-max-current

器件型号:TPS53355

大家好、

 您能为 TPS53355 PG 引脚的最大电流能力提供帮助吗?

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    数据表第7页包含 PG 下拉电阻以及最小值/最大值信息。 此外、建议将第17页的 PGOOD 部分上拉至 VREG。  

    要找到此 PG FET 的最大电流、您可以采用 VREG 的最大电压除以 PG 下拉电阻的最小值。 但是、我们不建议将此 PG 引脚直接连接到 VREG、建议使用100kOhm 上拉至 VREG。  因此、当 PG 信号为低电平时、电流流经 PG FET 的电流最小。

    我是否可以知道您的问题的原因或顾虑?

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI Kit、
    感谢您的回复。
    我认为第7页给出的参数是 FET Rdson、即30E (典型值)、考虑到5V (典型值)的 Vreg、PG FET 能否处理166mA 电流? 除了在典型应用电路中、无法找到建议的100kOhm 上拉电阻器。
    您能不能为 PG FET 的最大额定电流提供帮助。
    客户需要此数据进行设计分析。

    此致、Shinu Mathew。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    您能告诉我们更多详细信息吗?客户计划如何实施 PGOOD 电路? PG 电路是否会上拉至 VREG 或外部电源?

    如果拉至 VREG、VREG LDO 只能处理30mA 电流(第6页)。 我可以向 IC 设计询问有关其处理电流的更多详细信息。  

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew:
    PG FET 只能处理高达22mA 的电流。
    套件