请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53355 大家好、
您能为 TPS53355 PG 引脚的最大电流能力提供帮助吗?
此致、Shinu Mathew。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mathew:
数据表第7页包含 PG 下拉电阻以及最小值/最大值信息。 此外、建议将第17页的 PGOOD 部分上拉至 VREG。
要找到此 PG FET 的最大电流、您可以采用 VREG 的最大电压除以 PG 下拉电阻的最小值。 但是、我们不建议将此 PG 引脚直接连接到 VREG、建议使用100kOhm 上拉至 VREG。 因此、当 PG 信号为低电平时、电流流经 PG FET 的电流最小。
我是否可以知道您的问题的原因或顾虑?
套件