This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500511A:缓冲器设计

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511A, BQ50002A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722005/bq500511a-snubber-design

器件型号:BQ500511A
主题中讨论的其他器件: BQ50002A

您好!

我们制作了定制充电器、几乎是数据表中 bq500511A 应用原理图的完整副本。 我们只更改了线圈以匹配我们正在使用的 RX 线圈。 新的 TX 线圈是 TDK 的 WT151512。 由于 NTC 过热时自动关闭、器件会显著升温、导致充电在一段时间后停止。 我们在我们自己的定制充电器(使用 bq500511A)和 bq500212AEVM 电路板上进行了一些谐振测量。 这些结果显示如下图:

顶部的曲线显示几乎没有损耗、这正是我们所期望的。 充电器是 bq500212AEVM 板、传感器是我们的 TX、充电器是我们自己的定制充电器(bq500511A 应用原理图的副本)。 使用我们的充电器、明显的损耗在100kHz 时已经为-3.5dBm。 我们注意到、当我们移除缓冲器时、曲线几乎与充电器的曲线完全相同。

由于我们唯一更改的是 TX 线圈、因此缓冲器参数是否也应适应新线圈?

为什么使用缓冲器电路? bq500212AEVM 不使用这些器件。

这种损耗是否与器件发热有关? 当我拆下缓冲器时、我没有看到加热显著减少、但缓冲器在重新修剪时可能会有所帮助?

此致、

输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq50002A/511A 设计中的缓冲器网络将控制 SW1和 SW2开关节点上的电压尖峰。 如果网络消耗过多功率、我建议重新调整。 需要注意的关键是两个开关节点上的电压尖峰需要保持在7V 以下。

    此外、您可能已经检查了一些事项:
    1) 与线圈串联的谐振电容器应全部为低损耗 COG 或 NPO 类型。
    2) 是高负载下的损耗和热上升、可能是磁芯饱和。 当测试从另一个磁芯中添加一个2ed 铁氧体时、这将降低饱和风险。
    3) 使用 TDK WT202012-15F 或 WT3012-12F2进行测试、我之前使用过它们、结果很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我看到缓冲器和电压尖峰的含义:

    缓冲器

    缓冲器

    谐振电容器为 C0G 类型、我们实际上不需要高负载。 在最坏的情况下、我们需要为电池提供60mA 的充电电流。 我不认为这被视为"高负载"。 我也对 WT202012-15F 进行了一些测试。 开关节点处的电压大致相同、但输入电流更高。 我们还制作了工具来确保线圈在组装后完全对齐、下一步是尽量减少线圈之间的材料(现在充电器和传感器外壳为2x0.7mm)。 我注意到、这已经产生了很大的影响、至少对输入电流是如此。 希望这将足以控制加热。

    此致、

    输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。
    缓冲器可以减小、R 越大或 C 越小、尖峰将增大、但足以满足您的应用需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    这是否可能与器件加热有关、或者这是否不会产生太大影响?

    此致、
    输出电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    缓冲器会向 bq50002A 添加负载并增加热升。 很难说这是您看到的设备发热的唯一原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将尝试查看它是否会对减少缓冲器产生积极影响。 感谢您提供相关信息。

    此致、
    输出电压