主题中讨论的其他器件: BQ50002A
您好!
我们制作了定制充电器、几乎是数据表中 bq500511A 应用原理图的完整副本。 我们只更改了线圈以匹配我们正在使用的 RX 线圈。 新的 TX 线圈是 TDK 的 WT151512。 由于 NTC 过热时自动关闭、器件会显著升温、导致充电在一段时间后停止。 我们在我们自己的定制充电器(使用 bq500511A)和 bq500212AEVM 电路板上进行了一些谐振测量。 这些结果显示如下图:
顶部的曲线显示几乎没有损耗、这正是我们所期望的。 充电器是 bq500212AEVM 板、传感器是我们的 TX、充电器是我们自己的定制充电器(bq500511A 应用原理图的副本)。 使用我们的充电器、明显的损耗在100kHz 时已经为-3.5dBm。 我们注意到、当我们移除缓冲器时、曲线几乎与充电器的曲线完全相同。
由于我们唯一更改的是 TX 线圈、因此缓冲器参数是否也应适应新线圈?
为什么使用缓冲器电路? bq500212AEVM 不使用这些器件。
这种损耗是否与器件发热有关? 当我拆下缓冲器时、我没有看到加热显著减少、但缓冲器在重新修剪时可能会有所帮助?
此致、
输出电压