This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:分流调光中出现小闪烁

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722787/tps92518-small-flicker-in-shunt-dimming

器件型号:TPS92518

 

你好

感谢您的支持。

我的客户选择了 TPS92518并处于其硬件设计状态。

它们将仅使用分流 FET 调光(1000mA ~ 1mA)、而不使用模拟调光。

遵循了 H/W 方案《TPS92518 EVM 用户指南 》图12。

LED_MAXOFF 被确定为具有最小调光比。

因此,客户和我也在评估 使用 EVM,但我们发现了小闪烁(ILED 变化0.2%)问题。

请参阅随附的 PPT 上的内容。

 

问题:

如果我们将分流 FET 占空比设置为98.0%、 则 LED 电流会发生变化(0.2%)。  

(会看到小闪烁)

这种现象似乎取决于 MAXOFF 和 TOFF 以及每个分流 FET 占空比。

我们在其他占空比…中看到同样的现象 图3占空比= 94.7% NG。  在94.5%的情况下、这是可以的

无论如何、它不依赖于 PKTH_DAC 和分流 FET 频率。

问题:

您是否会就解决方案提出意见?  

即使我更改了 LED_MAXOFF、我也会在另一分流 FET 占空比中看到相同的现象。

 

感谢您的支持。

此致

e2e.ti.com/.../shunt-FET_5F00_variance.pptx

 

 

 

 

 

 

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、这些特定的占空比会产生此问题。 您报告过使用 EVM 但未使用输出电容的情况是否正确?

    您在此 应用中使用的分流 FET 的电压和电流非常大。 由于我不确定您为什么会看到这种影响、因此您可以尝试:

    i)向输出添加少量电容 并查看影响(从1nF 开始)  

    ii)尝试使用不同的分流 FET 并查看结果。

    iii)尝试在不同的关断时间(转换器频率)下运行、看看这是否有用。 首先将关断时间计数仅更改为2-3 lsb。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sullivan-San

    很抱歉,我的答复推迟了。

    我再次与客户进行了测试。

    ~~~结果~~

    没有改善 (这种现象 刚刚转移到 另一 个分流 FET 的占空比)

    i)向输出添加少量电容并查看影响(从1nF 开始)=>未改进

    ii)尝试使用不同的分流 FET 并查看结果。 =>使用另一个 AP10TN028YT (3V FET),但没有改进

    iii)尝试在不同的关断时间(转换器频率)下运行、看看这是否有用。 首先将关断时间计数仅更改2-3 lsb=>、没有得到改善

    ~~~~~~~~~~μ A

     

    我在下面添加了其他信息。 (请参阅随附的 PPT)

    我和客户正在 EVM 中测试 VLED 终端中是否有电容器。

    这种现象似乎 SW 端子(PWM 开关)像随机抖动一样向左/向右移动、并且 VLED 峰值电压上升/下降。

    如果分流 FET 的占空比或 TOFF 或 MAXOFF 发生变化,则特定点会移动,但不会被移除。

    这个作为 ILED 的 pheneomenon  闪烁大约为0.1~0.2mA ,终端用户 可以轻松地看到 LED 闪烁 。

     

    为了说明事实、我的客户使用其第一块电路板和测试中的 TPS92518制作了15个、但在 ES 中也发生了同样的现象。

     

    问题1 您是否想知道原因和解决方案?  

    我们认为这不是布局问题、因为它发生在 EVM 中。

     

    Q2 您是否会确认相同现象? 你没有这样的现象吗?

     

    此致

     

     

    e2e.ti.com/.../Flicker_5F00_using_5F00_shunt_5F00_FET_5F00_Dimming.pptx

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sullivan San:

     

    感谢您的支持!!

     

    现在、请 忽略"闪烁"。

    客户和我  通过使用 板载 MCU 降低了分流 FET 栅极上的噪声  

    客户的电路板。  (不是 EVM 的外部 MCU 板)

     

     闪烁情况有所改善(仍然存在、但我们自己进行调查)

     

    现在、我们尝试减少客户 ES 板 VLED 端子上的振铃、以实现精确调光。

    我建议客户 向 LED 端子添加1000pF 电容(根据您的建议)、同时添加缓冲器、但是

     仍然可以看到振铃。   

    您是否对减少 VLED 端子上的振铃有意见?  。 请参阅随附的 PPT。

     

     

    e2e.ti.com/.../Flicker_5F00_using_5F00_shunt_5F00_FET_5F00_Dimming_5F00_reply.pptx

     

     

     

     

     

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanji、

    在导通期间(分流 FET 关断)、您的开关周期看起来非常少。  这可能会由于电感器电流纹波和与开关频率不同步而导致闪烁。  如果您查看电感器电流或窄脉冲发生时的输出电流、您将看到平均值将根据主 MOSFET 的导通和关断位置而变化。  为了减少这种情况、您可以使用值更大的电感器来减少电流纹波。

    另外、在您之前的帖子中、MAXOFF 不正确。  如果您观察第一个"SW"脉冲、它比其余脉冲更宽、这意味着当分流 FET 导通时、电流下降得太低。  这也会导致闪烁、因为主 MOSFET 可能会在分流 FET 关断期间的不同时间打开和关闭。

    对于振铃:

    1k Ω 和0.01uF 缓冲器在16KHz 时具有极点、这不会抑制大约2.5MHz 或6MHz 的振铃。  缓冲器连接在何处?  LED 如何连接到分流 FET?  连接到 LED 的导线是什么样子的?  如果到 LED 的接线具有大量寄生电感、则会出现振铃。  分流 FET 位于 LED 还是其他位置?  分流 FET 具有与它的导通和关断相关的超高频组件、因此布局、线束和连接的位置非常重要。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Irwin-San
    感谢您的建议!!

    客户、我将再次调查。
    事实上、昨天几块15块 ES 板仍然有小闪烁。
    我会和客户说要再次进行 MAXOFF 调优,但要考虑大电感器。

    此致