你好
感谢您的支持。
我的客户选择了 TPS92518并处于其硬件设计状态。
它们将仅使用分流 FET 调光(1000mA ~ 1mA)、而不使用模拟调光。
遵循了 H/W 方案《TPS92518 EVM 用户指南 》图12。
LED_MAXOFF 被确定为具有最小调光比。
因此,客户和我也在评估 使用 EVM,但我们发现了小闪烁(ILED 变化0.2%)问题。
请参阅随附的 PPT 上的内容。
问题:
如果我们将分流 FET 占空比设置为98.0%、 则 LED 电流会发生变化(0.2%)。
(会看到小闪烁)
这种现象似乎取决于 MAXOFF 和 TOFF 以及每个分流 FET 占空比。
我们在其他占空比…中看到同样的现象 图3占空比= 94.7% NG。 在94.5%的情况下、这是可以的
无论如何、它不依赖于 PKTH_DAC 和分流 FET 频率。
问题:
您是否会就解决方案提出意见?
即使我更改了 LED_MAXOFF、我也会在另一分流 FET 占空比中看到相同的现象。
感谢您的支持。
此致
e2e.ti.com/.../shunt-FET_5F00_variance.pptx