This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65177:AVDD VGH 断电和屏幕闪烁

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723774/tps65177-avdd-vgh-power-down-and-screen-flicker

器件型号:TPS65177

尊敬的团队:

测量后、VGH 电压断电、屏幕变为黑色、屏幕闪烁的持续时间与电压降低的持续时间和频率一致、如图所示。

2.在经典设计中、似乎闪烁的电路是不同的。 R229为130欧姆、建议为75欧姆。 如果我们使用200欧姆、屏幕会更早闪烁、频率更高、概率更高。

还有一种现象、就是如果有人用骰子触摸芯片的 EN 引脚、屏幕就会闪烁。

4、我们只更改 IC、其他条件保持不变、TPS65177 TI 81 AQP8 G4出错、但 TPS65177 53 A0XC 04正常。

感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年9月4日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    VGH 电源压降可能是由于 AVDD 升压转换器不稳定造成的。 您提到您使用的补偿电阻与数据表中推荐的电阻器不同。 原因是什么? 您能否按照数据表中的建议使用75K/470pF 补偿网络来查看是否改善了行为? 此外、数据表中建议高频噪声滤波电容器 C248为22pF、因此我建议使用该值。
    请告诉我这些更改如何改善问题。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    如果我们使用75kohm 和470pF 补偿网络,可能可以。 但根本原因是什么? 为什么另一个 IC 在  200kOhm 和470pF 补偿网络中工作正常?

    在找出根本原因之前,所有建议都只是一个建议。 我们可以更改我们的设计、我们将对其进行审查、但我们需要首先了解根本原因。

    此致、

    埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、
    我怀疑使用错误补偿导致的升压反馈环路不稳定是根本原因。 如果反馈环路中没有足够的相位/增益裕度、一个器件可能会略微工作、另一个器件可能会失败。 通过应用负载阶跃并测量升压输出电压响应、您可以很好地了解环路稳定性。 升压输出响应负载阶跃时的较高振铃水平表示稳定性裕度较低、输出响应负载阶跃时的较低或无振铃意味着环路稳定。 您可以按照数据表中的建议、使用75K/470pF 组合进行一次稳定性测量、使用200K/470pF 组合进行另一次稳定性测量、以清楚地看到两种情况之间的振铃差异。
    此致、
    辽卡特