请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65177 尊敬的团队:
测量后、VGH 电压断电、屏幕变为黑色、屏幕闪烁的持续时间与电压降低的持续时间和频率一致、如图所示。
2.在经典设计中、似乎闪烁的电路是不同的。 R229为130欧姆、建议为75欧姆。 如果我们使用200欧姆、屏幕会更早闪烁、频率更高、概率更高。
还有一种现象、就是如果有人用骰子触摸芯片的 EN 引脚、屏幕就会闪烁。
4、我们只更改 IC、其他条件保持不变、TPS65177 TI 81 AQP8 G4出错、但 TPS65177 53 A0XC 04正常。
感谢你的答复。