器件型号:BQ25504EVM-674
我有一个 Tekpower TP3005N 稳压直流可变电源、在0至5A 的电流下能够提供0至30V 的电压。因此、我将该电源连接到 BQ25504EVM-674的输入端(就像它是太阳能电池板一样) 并尝试查看数据表中所述的值是否有效("可以在 VIN 低至330mV 时启动、并且一旦启动、可以在 VIN 低至80mV 时继续收集能量") 、这正是我遇到问题的地方。
在没有 V IN 的情况下隔夜离开电路板(连接到 LiPo 电池和负载、这是另外两个 TI 稳压器和 Cypress PSoC 6)后、我在 VSTOR 和 VBAT 上获得了大约1.5V 的电压。 因此、我以0.330V 的电压将电源连接到输入端、并为其通电、输出值保持不变。 然后、我开始缓慢增大电源的输出、直到我获得足够高的电压、使电源的输出电流读数读数为0.10A、VBAT 才达到预期值并开始充电。
我的理解是、我不需要将外部电源设为如此高、因为该 IC 应在微瓦的功率下工作。 如果对这种情况发生的原因有任何想法,将不胜感激。