This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504EVM-674:尝试获取用于外部电源的评估套件

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721291/bq25504evm-674-trying-to-get-eval-kit-to-work-with-an-external-power-supply

器件型号:BQ25504EVM-674

我有一个 Tekpower TP3005N 稳压直流可变电源、在0至5A 的电流下能够提供0至30V 的电压。因此、我将该电源连接到 BQ25504EVM-674的输入端(就像它是太阳能电池板一样) 并尝试查看数据表中所述的值是否有效("可以在 VIN 低至330mV 时启动、并且一旦启动、可以在 VIN 低至80mV 时继续收集能量") 、这正是我遇到问题的地方。

在没有 V IN 的情况下隔夜离开电路板(连接到 LiPo 电池和负载、这是另外两个 TI 稳压器和 Cypress PSoC 6)后、我在 VSTOR 和 VBAT 上获得了大约1.5V 的电压。 因此、我以0.330V 的电压将电源连接到输入端、并为其通电、输出值保持不变。 然后、我开始缓慢增大电源的输出、直到我获得足够高的电压、使电源的输出电流读数读数为0.10A、VBAT 才达到预期值并开始充电。  

我的理解是、我不需要将外部电源设为如此高、因为该 IC 应在微瓦的功率下工作。 如果对这种情况发生的原因有任何想法,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在测试中显示示波器捕获? 太阳能电池板本质上是一个电流源。 因此、您需要在输入端使用电流源而不是电压源进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    不幸的是、我在下周末之前可能无法访问电流源、但与此同时、我们确实遇到了一个假设问题、该问题基于我们在当前设置中遇到的情况...

    假设收集装置通电、VSTOR 和 VBAT 等于锂聚合物电池设置的最大值... 如果我们然后将器件放置在完全黑暗的电柜中无限长的时间(从而使输入电流像0一样正确?、就像在 V IN 上没有任何连接一样)... 我们可以想象 VSTOR=VBAT 会放电、直到电池完全耗尽、这种假设是正确的还是缺少什么?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人想知道在完全黑暗的橱柜中会发生什么?

    至少如果你有其他你认为值得一试的太阳能收集装置,我们也愿意这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳尔

    升压充电器具有欠压锁定功能、可关闭 VBAT 和 VSTOR 之间低于 VBAT_UV 阈值的 PFET。 假设系统负载连接到 VSTOR、低于该阈值、则电池只会自放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、raulcl93、

    我对迟迟不作出答复表示歉意。 您的假设是正确的。 在没有输入的情况下、VBAT 最终将放电至低于 VBAT_OK。 VSTOR 和 VBAT 之间的 FET 将断开 VSTOR 与 VBAT 的连接。

    遗憾的是、BQ25504/05/70是我们唯一拥有的低功耗能量收集器件。 对于功率更高的太阳能充电器、您可以查看 BQ24650。