请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 您好!
在数据表第19页中、它说:
由于最佳 TZ 随 VBULK 而变化、内部死区时间优化器会随着 VBULK 小于输入大容量电容(VBULK (MAX))的最高电压而自动扩展 TZ。
由于输入电压低于最高电压、ZVS 能量将因电容的能量公式而降低:(Wcos=0.5*Coss * Vds^2)。
因此、Tz 时间看起来会随着输入电压的降低而减少。
但数据表显示、优化器会自动扩展 TZ、因为 VBULK 小于最高电压。
我认为这应该是“缩短”,而不是延长。 对吧?
BR
陈十一