This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720103/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780

您好!

在数据表第19页中、它说:

由于最佳 TZ 随 VBULK 而变化、内部死区时间优化器会随着 VBULK 小于输入大容量电容(VBULK (MAX))的最高电压而自动扩展 TZ。

由于输入电压低于最高电压、ZVS 能量将因电容的能量公式而降低:(Wcos=0.5*Coss * Vds^2)。

因此、Tz 时间看起来会随着输入电压的降低而减少。

但数据表显示、优化器会自动扩展 TZ、因为 VBULK 小于最高电压。

我认为这应该是“缩短”,而不是延长。 对吧?

BR

陈十一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5781628:

    感谢您关注 UCC28780。 我将研究您的问题、并返回给您。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eleven:

    数据表正确、TZ 随 Vbulk 减小而增大。 这样做的原因是为了补偿硅 FET 的非线性电容、该电容在输入电压较低时会显著升高。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我认为它应该使用输出电容的能量积分方程、而不仅仅是关注电容值。

    因为您应该为输出电容提供足够的能量、而不是电容值。

    如果从能量公式中可以看出、在最高输入电压下、能量最高。

    因此、我认为 TZ 会随着输入电压的降低而降低。

    谢谢!

    BR

    陈十一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、
    是否有任何更新?
    谢谢!

    BR
    陈十一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eleven:

    TZ 应随 Vbulk 减小而增大。 请查看 UCC28780数据表中的公式9以供参考。 当 Vbulk 减小时、cos^(-1)项变小。 随着 cos^(-1)项的减小、[PI-cos (^-1)]项会变大、这意味着谐振转换时间随着 Vbulk 的减小而变大。

    此致、
    本·洛夫