请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我正在寻找一款可从-55°C 至85°C 的直流/直流转换器。 功率速率为1或2或3 W。2路输出(-12V 和+12V)。 任何建议均可获得采纳。 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在寻找一款可从-55°C 至85°C 的直流/直流转换器。 功率速率为1或2或3 W。2路输出(-12V 和+12V)。 任何建议均可获得采纳。 谢谢
纳德尔
您可以查看我们的参数表并按温度额定值进行分类。 此处是包含温度规格的降压转换器链接。
Sam