This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 额定温度直流/直流

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724069/dc-dc-with-rated-temp

大家好、

我正在寻找一款可从-55°C 至85°C 的直流/直流转换器。 功率速率为1或2或3 W。2路输出(-12V 和+12V)。 任何建议均可获得采纳。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳德尔

    您可以查看我们的参数表并按温度额定值进行分类。 此处是包含温度规格的降压转换器链接

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我发现-55°C 至125°C 的器件、很好。 但我无法找到2个输出(+、-)!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳德尔

    你是对的。 似乎我们没有任何器件符合此规格。 您可以使用两个单输出器件、也可以使用 Fly-Buck (与变压器供应商联系、了解-55C 的相关信息)。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者我可以使用运算放大器从直流/直流转换器获得+12输出并反向为-12V、设置为单位增益负反馈、对吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除非您使用负电源为运算放大器供电、否则运算放大器将无法为您提供负输出。 您仍需要某种方法来获得负电压电源。 除非您具有更高的非稳压负电源、否则这可能会为您提供-12V 电压。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你完全正确、抱歉我的 blunder。