This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481应用相关问题

Guru**** 2766245 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723967/lm3481-lm3481-application-related-questions

器件型号:LM3481

大家好、

我的客户正在寻找一个改进之处、以下是这方面的基本要求:

输入电压:6~12v

2.输出电压:24V

输出功率:正常24W、最大48W;

4.开关频率约为200kHz,以考虑 EMI 和热因素;

LM3481似乎是一个很好的选择、但是使用 Webench、仿真结果看起来根本不正确。 那么、您是否可以提供参考原理图来实现上述条件。 对于电感器、客户具有6.8uH (14A)、专家能否根据这些条件(尤其是斜率、比较器和感应、Csense)提供其他组件值? 非常感谢。

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sulyn

    请查看 TI 参考设计网站、查看是否有符合您要求的设计。
    www.ti.com/.../index.html

    我能够创建一个对应用而言合理的 WEBENCH 设计。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    感谢您的支持! 感谢您、您能帮我分享您的 webench 仿真吗? 我将对其进行研究。

    此致、
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我尝试使用 TINA 进行仿真、结果低于(请注意、客户希望开关频率 fsw=200kHz、电感器大约为8uH)。 以下是仿真结果:

    您可以看到、IPK 电流似乎高达>30A、这将根据客户的电感器特定情况而达到饱和。 那么 、如何减少此 IPK、 最好小于16A。 或者 、这 种仿真是否存在一些问题? 您可以帮助建议外部组件值、谢谢。

    此致、

    Sulyn   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    能为我的上述问题提供一些专家帮助、谢谢。 客户正在决定是否在该新项目中使用 LM3481。 谢谢。

    此致、

    Sulyn