Other Parts Discussed in Thread: LM3481
大家好、
我的客户正在寻找一个改进之处、以下是这方面的基本要求:
输入电压:6~12v
2.输出电压:24V
输出功率:正常24W、最大48W;
4.开关频率约为200kHz,以考虑 EMI 和热因素;
LM3481似乎是一个很好的选择、但是使用 Webench、仿真结果看起来根本不正确。 那么、您是否可以提供参考原理图来实现上述条件。 对于电感器、客户具有6.8uH (14A)、专家能否根据这些条件(尤其是斜率、比较器和感应、Csense)提供其他组件值? 非常感谢。
此致、
Sulyn