This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:ChargingStatus()数据表不一致

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721976/bq4050-chargingstatus-data-sheet-inconsistencies

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1BQ40Z50

我们最近使用 BQ4050控制器接收了电池、我正在尝试将其集成到我们的硬件中。

BQ4050技术数据表在 ChargingStatus()方面不一致。

  • 说明(例如2.3节)中提到了7个温度范围位(UT、LT、STL、RT、STH、HT、OT);这些位不会出现在 ChargingStatus 的说明中(第13.1.37节)。
  • 描述包括电压范围位 PV、LV、MV、HV。  这些值看起来与实际电池电压和所选的 ChargingCurrent()不对应(我为每个电流设置了一个唯一的值)。
  • 当充电明显不被禁止时、说明中的 IN 位通常被置位。
  • 配置[CCC]未启用时、CCC 位被置位。

似乎 ChargingStatus()描述不正确。  正确的内容是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Trevor:
    我们的大多数电池专家今天都不在办公室。 我们将在星期一讨论您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="David Hien">我们的大多数电池专家今天都不在办公室。 我们将在星期一讨论您的问题。[/QUERPLET]

    您的电池专家是否已经了解过这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Trevor、

    ChargingStatus (充电器状态)指示电池所在的充电区域。 它是 TRM 第4章中定义的温度和电压范围的组合。 具体查看第4.1-4.4节。 定义正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Batt"]Trevor、

    ChargingStatus (充电器状态)指示电池所在的充电区域。 它是 TRM 第4章中定义的温度和电压范围的组合。 具体查看第4.1-4.4节。 定义正确。

    [/报价]
    我看不到 ChargingStatus()中哪些位代表温度的任何定义。
    来自 TRM:
    [引述]
    13.1.37 ManufacturerAccess() 0x0055 ChargingStatus
    31. 30 29. 28. 27. 26 25 24 23 22. 21. 20. 19. 18 17. 16.
    RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD RSVD
    15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 0
    锥形 RSVD RSVD RSVD RSVD CCC CVR CCR VCT MCHG 在中 高压 MV LV PV
    [/报价]
    [引述]
    4.2充电温度范围

    在温度下

    ChargingStatus ()[UT]=1

    低温

    ChargingStatus ()[LT]=1

    标准温度低

    ChargingStatus ()[STL]=1

    建议温度

    ChargingStatus ()[RT]=1

    标准温度高

    ChargingStatus ()[sth]=1

    高温

    ChargingStatus ()[HT]=1

    过热

    ChargingStatus ()[OT]=1

    [/报价]
    • 第4.2节(和其他)中提到的标志 UT、LT、STL、RT、STH、HT 和 OT 在第13.1.37节的定义中缺失
    • 当充电未被禁止时、IN 被置位
    • 当 Configuration[CCC]=0时、CCC 被置位
    • 有时未设置电压位(HV、MV、LV、PV)
    • 例如,我经常看到 ChargingStatus()= 0x000410

    结论:第13.1.37节不正确。

    请告诉我在哪里可以找到 ChargingStatus()中温度位的定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我现在理解您的意思。 是的、该位定义部分可能错误。 请参阅 bq40z50-R1 TRM 第13.1.41节以了解适当的定义。

    第4.2节定义了温度范围,第29页的图像给出了 UT 到 OT 的范围

    它们将反映在充电状态中。 因此、范围的定义是正确的。

    处于充电状态的配置来自 DF 中定义的范围。 它还取决于您扫描监测计的频率。 您实际上不需要每秒扫描一次监测计。

    我知道 TRM 不太容易读懂。 但是、位定义分散在其中。 如果您在相应的部分找不到该信息、请进行搜索。

    但感谢您指出该误差。 我们会将其提交给我们的系统工程师、以便对其进行编辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第13.1.41节中定义的位对于 BQ4050、BQ40z50 TRM 不太正确。
    位0-12看起来是正确的(温度范围(UT.OT)、电压范围(PV.HV)和抑制(IN))
    其余位不同。 我认为这些位应如下所示:
    位13:su (猜、实际看不到)
    位14:MCHG (当 ChargeCurrent()被设定为维护电流时可见)
    位15:VCT (在充电终止后可见)
    位16:锥形(在充电终止后可见)
    位17-19:我假设这些是 CCR、CVR 和 CCC。
    在充电期间、位23有时会被置位、但我无法确定它的用途。