主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1、 BQ40Z50
我们最近使用 BQ4050控制器接收了电池、我正在尝试将其集成到我们的硬件中。
BQ4050技术数据表在 ChargingStatus()方面不一致。
- 说明(例如2.3节)中提到了7个温度范围位(UT、LT、STL、RT、STH、HT、OT);这些位不会出现在 ChargingStatus 的说明中(第13.1.37节)。
- 描述包括电压范围位 PV、LV、MV、HV。 这些值看起来与实际电池电压和所选的 ChargingCurrent()不对应(我为每个电流设置了一个唯一的值)。
- 当充电明显不被禁止时、说明中的 IN 位通常被置位。
- 配置[CCC]未启用时、CCC 位被置位。
似乎 ChargingStatus()描述不正确。 正确的内容是什么?