This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:开关负载下的输出电压骤降

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060EVM-199, TPS43060, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720697/tps43060-output-voltage-dips-at-switching-load

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: 、LM5122

我使用的是 EVM TPS43060EVM-199,我的负载是开关类型(开:- 5ms,关:- 5ms,最大1.2安培)

输出电压突降约为5V。  

请建议解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I/P 电压:- 12V,O/P 电压:- 50V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himanshu、

    请发布原理图和您对 EVM 所做的更改。 EVM 的标准输出为40V 而非50V。

    查看计算器(链接如下)、仔细检查您的组件选择是否正确。
    www.ti.com/.../slvc471

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从"原始原理图"中、将 R8值更改为442K、以将值调整为50V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himanshu、

    只需确认负载瞬态是在0A 和1.5A 之间步进、还是另一种情况。 请检查并确保电感器电流不受限制。

    另请注意、陶瓷输出电容器的额定电压仅为50V。 陶瓷电容器在电容方面具有直流降额。 由于电容器处于额定电压、因此它们的有效电容较低、并且可能在负载瞬态期间引起问题。 请将这些更改为100V 陶瓷电容器。

    请在同一示波器图中提供 VOUT、SW、COMP 和 VIN 的输出瞬态波形。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经用100V 额定电容替换了它。

    如何检查天气电感器是否限制电流?

    我将很快提供所需的图。

    谢谢

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,Garrett,

    正如您在附加的波形中看到的,

     我们看到瞬态负载条件下的输出电压骤降和过冲幅值非常高。

    我们如何才能改善这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himanshu、

    似乎应更新控制环路以改善负载瞬态响应。 请使用 TPS43060快速入门计算器来调节环路。 请尝试增加环路的交叉频率、因为这将有助于改善响应。 另请确保相位裕度约为60度。
    www.ti.com/.../slvc471

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Garrett,

    我们也使用 EVM 尝试了相同的测试条件。

    24V 输入40V 输出,具有15mA 至1.6A 的瞬态电流。

    但是,我们也看到了 EVM 中的欠压和过压问题,比 EVM 用户指南中显示的问题大得多。 我们在 用户指南中看到,EVM 中的电压下降了1.2V,而用户指南中的电压下降了0.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两者之间的差异是负载瞬态阶跃的值。 在用户指南中、步骤为50%至100%负载。 在您的情况下,负载为0%至100%,这将导致较差的负载瞬态响应。 如果您希望将0%至100%的负载瞬态改善、则应使用在轻负载下以强制 PWM 模式运行的转换器。 这将改善负载瞬态、但会增加空载电流。 LM5122就是一款能够实现此目的的器件。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    EVM 工作电流为3安培、测试在1安培(50E 电阻器、40V 时为0.8安培)下进行
    在40V O/P 下、负载瞬态为0%至26.6%
    在这么大的负载瞬态下、预计会下降1.2V 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    用户指南显示了大约800mA 至2.2A 的负载瞬态(图6)。 纹波电压为~700mV。

    由于负载条件从空载变为25%负载、我预计输出电压瞬态将大于上面的700mV。 如前所述、在测试条件下、当控制环路带宽较低时、转换器以 DCM 运行。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何方法可以在强制 CCM 模式下运行该器件? 或者是否有任何其他方法可以降低负载瞬态的影响?

    谢谢

    Himanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Himanshu、

    不适用于此器件。 这就是我提到应使用 LM5122的原因。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据应用手册  

    " www.ti.com/.../slyt515.pdf"

    "但是、对于一些低噪声应用或需要轻负载快速瞬态响应的应用、最好牺牲更高的轻负载效率来在整个负载范围内保持 CCM 运行。"

    它对用户/设计视点有何意义?

    谢谢

    Himanshu