This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5145 -使用同步降压直流/直流控制器设计可变/可编程宽范围输出电压

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5116, PMP7282, PMP20178, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720385/lm5116-lm5145--using-synchronous-buck-dc-dc-controller-design-variable-programmable-wide-rage-vout

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:LM5145PMP7282PMP20178LM5146

您好!  

直流/直流降压转换器的要求  

Vin = 48Vdc

最小输出电压= 5V 直流

最大输出电压= 40Vdc

最小输出电流 = 0.5A

最大输出电流= 30A

我想使用 LM5116/LM5145设计可编程直流/直流降压转换器、该转换器的输出电压通过使用 DAC 更改反馈引脚电压而变化。  

数据表中 LM5116/LM5145的所有设计计算均考虑固定输出电压。

webench 设计不能用于宽范围输出电压(例如 5VDC 至40VDC)。  

请指导如何使用 LM5116/LM5145设计可编程直流/直流降压转换器以满足上述要求  

此外、我还查看了参考设计 http://www.ti.com/tool/PMP7282 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sachin、

    PMP7282是一个很好的资源。 这绝对是一个很好的起点。

    我建议设计固定24V 或30V 输出、创建稳健的设计、然后针对您的边缘情况进行仿真(VOUT = 5V、VOUT = 40V)。 您可以使用 WEBENCH 或 TINA/Spice 进行仿真。 由于 WEBENCH 在 LM5116上只允许20A 电流、因此尝试仿真30A 时可能会遇到问题、但如果您要使用 PMP7282的交错方法、则可以仿真一半的负载。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    感谢您的快速响应。

    我不会使用 PMP7282的交错方法、而是使用满足所需输出的单芯片。

    我所具有的限制是在所需负载(Iout)下对边沿条件进行仿真。 我不想尝试错误方法、因为我的时间有限。
    您是否能够建议 PMP7282中所需的修改、以便我可以尝试?

    此致、
    Sachin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、

    单相解决方案可能难以满足此规格。 但是、如果这是一项要求、我建议首先查看 PMP20178并调高电感器和 FET。 您可以在 LM5145数据表中查看具有电流能力的 FET 的上升时间和下降时间、如果 LM5145不足、您可以查看我们 的栅极驱动 器来提供帮助。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    如果单相解决方案的设计和开发很困难、并且在性能方面具有更大的风险、那么我们可以考虑两相解决方案(类似于 PMP7282)。 对单相解决方案没有严格要求。

    如果我错了、两相解决方案将在两相中均等地分配输出功率要求、这两相将并联连接以实现所需的输出功率?

    我已经尝试过 LM5116和 LM5146 WEBENCH 设计(请查看附件)。 两种设计的输入和输出参数相同。

    VIN 最小值= 46V、Vin 最大值= 50V

    Vout = 24V、Iout = 15A

    Tamb=40°C。

     

    1. 您建议采用哪种设计 LM5116或 LM5145来考虑两相方法?
    2. 这里的挑战同样是5V 至40V 的输出电压范围。 您能否帮助调整设计(您认为适合我的要求的 LM5116或 LM5145)以获得5V 至40V 的输出电压范围?
      1. 供您参考-对于输出电压24V 及以上的情况、如果输出电流降至15A 以下、也是可以接受的、因为在更高的输出电压下、输出电流要求是 less.e2e.ti.com/.../LM5145RGYR_5F00_44.0V_2D00_50.0V-to-24.00V-_4000_-15.0A.pdfe2e.ti.com/.../LM5116MHX_5F00_NOPB-46.0V_2D00_50.0V-to-24.00V-_4000_-15.0A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sachin、

    是的、两相应均匀分配功率、以便每个相位提供一半的功率。

    我认为这两种方法都可以使用、但我建议使用 LM5116、以便将 PMP7282作为参考。
    2.我进入 WEBENCH、更容易设计5V 的输出电压、然后检查更高的 VOUT。 更改顶部反馈电阻器以获得所需的输出电压并检查补偿。 与数据表保持一致、以确保 L、CIN 和 COUT 仍可用于这些规格。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我尝试在 TINA 中模拟 PMP7282单相、但它未按预期工作。 对于输出电流25A、输出 Vout 降至10V 以下。 此外、输出纹波和电感器电流过冲和下冲也非常高。

    我配置了 Vin=48V 且输出 Vout =12V Iout=25A

    您能帮我调整设计的一些仿真参数吗? 请查找随附的 TINA 设计文件。

    此致、

    Sachin Dighe

    e2e.ti.com/.../snvm051b-_2D00_-autosave-18_2D00_08_2D00_17-16_5F00_58.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sachin、

    请查看并完成可从产品文件夹下载的快速入门计算器。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我的 LM5116设计适用于12V、20A、具有单个 MOSFET (BSC037N08NS5ATMA1 - Infineon Technologies)。 请找到附件

    请您提供宝贵的输入、使其适合5V 至40V 的输出范围、尤其是电感器和补偿网络。

    e2e.ti.com/.../LM5116_5F00_12V_5F00_20A_5F00_Design.TSC