主题中讨论的其他器件:LM5145、 PMP7282、 PMP20178、 LM5146
您好!
直流/直流降压转换器的要求
Vin = 48Vdc
最小输出电压= 5V 直流
最大输出电压= 40Vdc
最小输出电流 = 0.5A
最大输出电流= 30A
我想使用 LM5116/LM5145设计可编程直流/直流降压转换器、该转换器的输出电压通过使用 DAC 更改反馈引脚电压而变化。
数据表中 LM5116/LM5145的所有设计计算均考虑固定输出电压。
webench 设计不能用于宽范围输出电压(例如 5VDC 至40VDC)。
请指导如何使用 LM5116/LM5145设计可编程直流/直流降压转换器以满足上述要求
此外、我还查看了参考设计 http://www.ti.com/tool/PMP7282