请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5060 主题中讨论的其他器件: LM5069、 TPS25942A、 TPS2660
您好!
使用 LM5060。 根据德克萨斯州的计算表,最小最坏情况过流阈值 为3.5A,
最大电流过流阈值时的最坏情况:26.3A。
阈值(最小值到最大值)不是线性的。 请提供这方面的资料。
还建议是否可以将阈值调整为最接近的值(最小3.5A 和最大26.3A 非常高)。
e2e.ti.com/.../LM5060-Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_C_5F00_24v.xlsx