This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:采用 TPS26600的冗余电源配置

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723905/tps2660-redundant-power-supply-configuration-with-tps26600

器件型号:TPS2660

您好!

我想在系统中实施冗余电源配置、如图64中所示。 TPS2660数据表(第10.3.1章)、但我想首先澄清一些要点。

我希望 IC2 (请见所附图像)在 IC1上占主导地位、并且只要 IN2 > 30V、它就一直打开;同样、当 IN2 > IN1时、IC2应该打开。 仅当 IN1 < 30V 时、IC1才应提供 VOUT。

为了实现这一点、我想将 OVP 引脚(IC1的)连接到 IC2的分压器(请参阅图)。 IC1和 IC2的内部基准接地 RTN 是否仍然相同? 是否甚至允许进行此连接?

或者、您是否有更好的想法、可以分享如何实施上述配置?

谢谢你。     

此致、

Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stani、

    这是一个典型的优先级电源多路复用器应用。
    对于优先级电源多路复用器、请参阅应用手册。
    www.ti.com/.../slva811a.pdf

    可以不将两个 RTN 连接在一起。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、Stani、

    非常感谢您的快速回复。

    是的、第5章是我要查找的配置。

    我一直在尝试在 Orcad PSpice 中模拟这种行为、但到目前为止没有成功。 当 OVP 引脚上的电压变为0 (因为由 dVdt 驱动的源极跟随器关闭)时、次级器件不会开启?

    应用手册的注释:

    第14页注意到"...次级 eFUSE OVP 功能不会因源跟随器配置而被牺牲..."。 但只有当 VIN1存在时、这才是正确的。 如果 VIN1关断、则不会监控 VIN2是否存在 OVP、因为源跟随器关断。