Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
您好!
我想在系统中实施冗余电源配置、如图64中所示。 TPS2660数据表(第10.3.1章)、但我想首先澄清一些要点。
我希望 IC2 (请见所附图像)在 IC1上占主导地位、并且只要 IN2 > 30V、它就一直打开;同样、当 IN2 > IN1时、IC2应该打开。 仅当 IN1 < 30V 时、IC1才应提供 VOUT。
为了实现这一点、我想将 OVP 引脚(IC1的)连接到 IC2的分压器(请参阅图)。 IC1和 IC2的内部基准接地 RTN 是否仍然相同? 是否甚至允许进行此连接?
或者、您是否有更好的想法、可以分享如何实施上述配置?
谢谢你。
此致、
Stani