This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速接口论坛

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723511/high-speed-interface-forum

器件型号:DS90UB927Q-Q1

尊敬的先生:

客户发现、当 LVDS I/P 图像源稳定时、UB927 I2C 数据可以正常工作/传输。

但是、如果图像源消失、然后重新工作或初始状态下没有图像源、UB927将会失败(无法传输 I2C 数据)。 (读取 UB927寄存器将全部为"0")

您是否知道我们如何解决这类问题?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian、
    听起来系统存在问题、请检查电源和 UB927的 PDB 状态。
    您可以切换 PDB 并检查是否可以访问 UB927的 i2c。
    谢谢。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Steven:
    我们确认电源和 PDB 稳定、如果其他原因会导致某种问题?

    如果可能、外部 LVDS 时钟消失会导致 UB927Q 无法正常工作?
    如果是、我们是否可以使用927个自像素时钟作为 FPLINK 的时钟源、而不使用外部 LVDS 信号?
    (设置寄存器0x65和相对间接寄存器)
    我们是否可以使用串行器/解串器自时钟发生器作为时钟源来传输外部图像?
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的各位:
    您可以帮您解决这个问题吗?
    谢谢、Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian、
    FPD-link 是高速论坛为什么这是线性稳压器论坛?
    对于您的问题:
    1、即使 UB927没有输入 LVDS 视频输入、I2C 链路仍可在 Ser 和 De-ser 之间工作。 因此、对于您的问题、我认为这是系统设计问题、请逐步隔离问题。 例如、如果未输入 LVDS 视频、则可以切换 PDB 并检查 UB923的 I2C 是否可以工作。
    2.在正常操作中、由于时序不兼容问题、UB927可以使用内部时钟来发送外部视频。

    此致、
    Steven