请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB927Q-Q1 尊敬的先生:
客户发现、当 LVDS I/P 图像源稳定时、UB927 I2C 数据可以正常工作/传输。
但是、如果图像源消失、然后重新工作或初始状态下没有图像源、UB927将会失败(无法传输 I2C 数据)。 (读取 UB927寄存器将全部为"0")
您是否知道我们如何解决这类问题?
谢谢、Ian。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
客户发现、当 LVDS I/P 图像源稳定时、UB927 I2C 数据可以正常工作/传输。
但是、如果图像源消失、然后重新工作或初始状态下没有图像源、UB927将会失败(无法传输 I2C 数据)。 (读取 UB927寄存器将全部为"0")
您是否知道我们如何解决这类问题?
谢谢、Ian。