This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:调光时闪烁

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92512, TPS92512HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719197/tps92512-flicker-when-dimming

器件型号:TPS92512

您好!  

我有一个采用 TPS92512的设计、遗憾的是、当调光低于100%占空比时、它具有相当高的闪烁水平。 我想知道 TPS92512/TPS92512HV 的设计能否满足 IEEE PAR1789标准?  

BR、

康尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Conny、

    您如何调光您的电路? 调光时、它不应具有高闪烁内容。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conny、

    了解有关您的问题的更多信息将会有所帮助、您能否通过回答前一个问题来提供帮助:


    您如何调光您的电路? 调光时、它不应具有高闪烁内容。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、
    感谢您的问题、请选中您的邮箱!
    谢谢!
    康尼