Other Parts Discussed in Thread: TPS92512, TPS92512HV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92512 您好!
我有一个采用 TPS92512的设计、遗憾的是、当调光低于100%占空比时、它具有相当高的闪烁水平。 我想知道 TPS92512/TPS92512HV 的设计能否满足 IEEE PAR1789标准?
BR、
康尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512, TPS92512HV
您好!
我有一个采用 TPS92512的设计、遗憾的是、当调光低于100%占空比时、它具有相当高的闪烁水平。 我想知道 TPS92512/TPS92512HV 的设计能否满足 IEEE PAR1789标准?
BR、
康尼