This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:太阳升起时、未能开始对完全放电的 LiFePO4电池充电。

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722178/bq24650-fails-to-start-charging-to-fully-discharged-lifepo4-battery-when-sun-rises

器件型号:BQ24650

你(们)好。

我设计了微型 ESS、用于照明、从 PV 面板到 LiFePO4电池组充电。

夜间灯光亮起,太阳升起时灯光熄灭。 这是一种由 PV 面板供电的安全照明系统。

规格如下、

1. PV 电池板:

1-1.Pmax:60W

1-2.VMP:18.2V

1-3.Imp:3.3A

1-4.VOC:21.9V

1.5. ISC:3.43A

2.电池组:  

2-1.类型:LiFePO4

2-2.电压和电流:12.8V、40Ah (4S2P)

2-3. 最大 充电电压:14.6V  

2-4. 放电截止电压:10.32V

2-5. 标准充电电流:(0.2C) 8A

3.电路图  

 当电池 SOC 保持在0%以上时 、电池充电不会出现问题。 电池为控制器供电。

但是、当电池在夜间完全放电时、由于照明消耗电流、BMS 会切断放电、 因此控制器不会通电。

在这种情况下、太阳升起时、电池无法充电。 连接到控制器的电池电压大约为2.6V、而电池的实际电压大约为10.8V。

如果我断开并重新连接 PV 面板或电池组、它将开始充电。  

如何解决?   

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeong、

    这个问题看起来与电池组保护电路有关。 电池组保护电路可能会关闭放电保护 FET、以防止电池电压达到放电截止电压时进一步放电和损坏电池组。 您可能需要检查电池组的保护电路、找出打开放电保护 FET 的条件、然后相应地实施解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    感谢您的回复。

    我将进行检查并告知您结果。

    真诚地、

    Jake、Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经有一段时间没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决该问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。 谢谢!