请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 你(们)好。
我设计了微型 ESS、用于照明、从 PV 面板到 LiFePO4电池组充电。
夜间灯光亮起,太阳升起时灯光熄灭。 这是一种由 PV 面板供电的安全照明系统。
规格如下、
1. PV 电池板:
1-1.Pmax:60W
1-2.VMP:18.2V
1-3.Imp:3.3A
1-4.VOC:21.9V
1.5. ISC:3.43A
2.电池组:
2-1.类型:LiFePO4
2-2.电压和电流:12.8V、40Ah (4S2P)
2-3. 最大 充电电压:14.6V
2-4. 放电截止电压:10.32V
2-5. 标准充电电流:(0.2C) 8A
3.电路图
当电池 SOC 保持在0%以上时 、电池充电不会出现问题。 电池为控制器供电。
但是、当电池在夜间完全放电时、由于照明消耗电流、BMS 会切断放电、 因此控制器不会通电。
在这种情况下、太阳升起时、电池无法充电。 连接到控制器的电池电压大约为2.6V、而电池的实际电压大约为10.8V。
如果我断开并重新连接 PV 面板或电池组、它将开始充电。
如何解决?
此致、