This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65177:AVDD 和 VGH 减少、因此屏幕闪烁

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723764/tps65177-avdd-and-vgh-reduction-so-the-screen-flicker

器件型号:TPS65177

尊敬的团队:

测量后,VGH 电压断电,屏幕变成黑屏,屏幕闪烁的持续时间与电压下降的持续时间和频率一致,如图所示;

2.在经典设计中、似乎闪烁的电路是不同的。 R229为130欧姆、建议为75欧姆。 如果我们使用200欧姆、屏幕会更早闪烁、频率更高、概率更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    我已就此问题通知了我们的专家。 请在2018年9月4日之前回复。

    此致、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    我正在关闭此主题、因为您似乎打开了同一主题上的另一个主题。 我将对该主题进行回答。

    此致。
    辽卡特