请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL2843 PN:TL2843D-8
我使用的 TL2843D-8类似如下:TL2843D-8 PIN6 PWM 输出转换为 PWM:
当我连接负载、PWM 输出波(CH1黄色)时、您是否知道为什么会有一个下拉电阻(大约1V)。 如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
感谢您的回复。
我的描述可能不够清楚、
现在、我将测试点标记如下:
通道1:黄色- TL2843输出引脚
CH2:绿色-变压器一次侧之间的电压
CH3:粉红色- R1、R7、R9焊盘
正如您所说的、只有当电流超过0时、栅极才会开始通过顶部晶体管 Q2提供电流、并且电压会下降 VBE。
电流如何影响 CH1迹线上测试点的电压?
BTW、我尝试调节频率、结果是:仅当频率高于500kHz 时 、才会出现压降。 而是出现了。
通道1:黄色- TL2843输出引脚
CH2:绿色- C11、C12之间的电压
CH3:蓝色-变压器一次侧之间的电压
CH4:粉色-变压器初级的电流
期待您的指导、非常感谢。
青色周
箭头