This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2843:关于 TL2843D-8 PWM 输出波

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TL2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722437/tl2843-about-tl2843d-8-pwm-output-wave

器件型号:TL2843

PN:TL2843D-8

我使用的 TL2843D-8类似如下:TL2843D-8 PIN6 PWM 输出转换为 PWM:

当我连接负载、PWM 输出波(CH1黄色)时、您是否知道为什么会有一个下拉电阻(大约1V)。 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、青色、

    流入变压器初级的电流在0附近平衡、请参阅粉色迹线。 对于脉冲的前半部分、电流从负峰值恢复、并且没有从 PWM 栅极驱动电路提供电流。 变压器一次侧的电压由 Q1的基极发射极钳位到控制器的栅极引脚。 只有当电流超过0时、栅极才开始通过顶部晶体管 Q2提供电流、并且电压下降一个 VBE。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我的描述可能不够清楚、

    现在、我将测试点标记如下:

    通道1:黄色- TL2843输出引脚

    CH2:绿色-变压器一次侧之间的电压

    CH3:粉红色- R1、R7、R9焊盘

      

    正如您所说的、只有当电流超过0时、栅极才会开始通过顶部晶体管 Q2提供电流、并且电压会下降 VBE。

    电流如何影响 CH1迹线上测试点的电压?

    BTW、我尝试调节频率、结果是:仅当频率高于500kHz 时 、才会出现压降。 而是出现了。

    通道1:黄色- TL2843输出引脚

    CH2:绿色- C11、C12之间的电压

    CH3:蓝色-变压器一次侧之间的电压

    CH4:粉色-变压器初级的电流

    期待您的指导、非常感谢。

    青色周

    箭头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、青色、

    当电流低于0时、电流反向流动、部分电流将流回 Q1、栅极驱动电压可能会增加到 Vcc 上的二极管压降、请检查是否发生这种情况。

    为了防止对控制器造成损坏、您可以在 GATE 引脚与 GND 和 Vcc 之间放置肖特基二极管、以将 GATE 引脚钳位到高于 Vcc 和低于接地的二极管压降。 这将防止不需要的电流流入 IC 本身。

    此外、变压器的直流黑色电容器和初级电感将形成谐振电路、因此波形将根据工作频率而变化。

    仿真电路应该很简单、以便您可以更详细地进行研究。

    此致

    Peter