This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:BQ51013B 过热、输出低电平并将输出降至0的问题。

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723825/bq51013b-bq51013b-problems-with-overheating-low-output-and-dropping-output-to-0

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ51013

您好!

我的设计中使用的是 BQ51013B (VQFN)。 它与 Qi-standart TX 连接良好(我的手机工作正常)。 但存在一些问题:

1) 1) BQ51013B 在第二次之后变得非常热。

2) BQ51013B 的输出始终低于4.3V (但对于 LTC4054来说足够了)。

3) 3秒后、BQ51013B 的输出降为0、并且没有任何结束传输数据包(Qi TX 不会停止能量传输)。

在 我的设计中、C22是两个并联(100nF 和150nF) 0603 X7R 25V 电容器。

在我的设计中、C33是两个并联10uF 0603 X5R 10V 电容器。

所有其他电容器为0603 25V X7R。

我还尝试更改 R12和 R15的值、但每次都获得相同的结果。 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    有多少电路板显示了此行为?

    需要注意以下几点:
    1) 仔细检查充电电流(300mA)和 ILIM 电流(500mA)、如果正确、则正常工作。 但是、如果 bq51013 (B)达到电流限制、则会在51013上耗散功率、并且热上升幅度可能很高。
    2) 查找 RECT 引脚上的过载、这是来自 AC1/AC2的全波整流输出。
    3) 检查连接到 AC1/AC2的 COMM、BOOT 和钳位电容器是否可能短路
    4) 检查内部电桥是否可能短路、测量 AC1、AC2、RECT 和 GND。

    如果您可以开始功率传输并在输出端获得4.3V 电压、则表明许多 bq51013正在工作。 严重短路会导致设备无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    现在、我只有一个测试板。

    我检查了您告诉我要做的事情...
    1) 1) ILIM 电流为15mA、这很奇怪... 当我尝试测量输出电流时,我损坏了电路板:),所以我需要时间来完成新的电路板。
    2) 2) RECT 电压为7V、然后线圈位于充电板的中心。 但是、我将其移至更靠近充电板边缘的位置、直流电压上升至20V (在这两种情况下、输出电压均为4.1-4.3V)。
    3) 3)这里没有短路...
    4)...这里也是。

    之后、我们具有低 ILIM 电流和过热的 BQ51013B... 你有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    我看不到您在 VRECT 处添加了0.1uF。 该电容器必须且需要放置在尽可能靠近 BQ51013B 的位置、此外、不良布局可能会遇到一些问题。

    此致、
    Driscoll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Driscoll!

    我的电路上的 С34是 VRECT 电容器、不是吗?

    此外、我使用数据表中的电路... 没有其他电容器...

    此致、
    安德烈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安德烈:

    C34为22uF、而不是0.1uF。
    您可以参考 DS page32 (8.2.1.2.6)
    "RECT 电容用于使交流至直流转换平稳、并防止产生轻微的电流瞬变
    传递到输出。 μF 此 μF 电流、请选择两个10 μ F 电容器和一个0.1 μ F 电容器。 这些值应该是额定值
    至16V
    OUT 电容用于减少轻微负载瞬态产生的任何纹波。 μF 该解决方案、一个10 μ F 电流
    μF 0.1 μ F 电容器。"

    此致、
    Driscoll
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的配合!

    现在它正在工作。 输出电压为5V、BQ51013B 会在20-30秒内将输出降至0V。 仍然过热。 但是、我认为这是因为 PCB 设计不良。 当 BQ51013B 变得很热时、内部热调节器可能会关断其输出。

    再次感谢您!