请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51013B 主题中讨论的其他器件: BQ51013
您好!
我的设计中使用的是 BQ51013B (VQFN)。 它与 Qi-standart TX 连接良好(我的手机工作正常)。 但存在一些问题:
1) 1) BQ51013B 在第二次之后变得非常热。
2) BQ51013B 的输出始终低于4.3V (但对于 LTC4054来说足够了)。
3) 3秒后、BQ51013B 的输出降为0、并且没有任何结束传输数据包(Qi TX 不会停止能量传输)。
在 我的设计中、C22是两个并联(100nF 和150nF) 0603 X7R 25V 电容器。
在我的设计中、C33是两个并联10uF 0603 X5R 10V 电容器。
所有其他电容器为0603 25V X7R。
我还尝试更改 R12和 R15的值、但每次都获得相同的结果。 可以帮帮我吗?