This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5122:LM5122在 UVLO 设置为0V 后、Vout 保持在12V。

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5122, TIDA-00699
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723847/tina-spice-lm5122-lm5122-after-uvlo-set-to-0v-vout-remains-at-12v

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件:TINA-TITIDA-00699

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的所有人:

我正在开发升压电路、以提供如下所示的输出:

Vin = 4.5V - 12V -> Vout = 12V

Vin > 12V -> Vout = Vin

我需要关断器件、并尝试在 TINA 仿真中将 UVLO 信号拉至0V。 发生的情况是 Vout 保持在12V、电流继续流入负载(在原理图中、这是一个恒定功率负载、但我也尝试使用一个简单的电阻器)。 我无法理解为什么会发生这种情况。 如何停用 HMO? 当 UVLO=0V 时、它不会自动完成吗? 或者、我是否误解了 LM5122的使用?

(我从 TIDA-00699中获得灵感)

在该仿真中、Vin 在12V 时保持稳定。 5ms 时、我打开 T1、以便 UVLO 电压降至0V。

有人建议吗?

非常感谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leonardo、

    请监控高侧 MOSFET 栅极和源极之间的电压。 您将看到高侧 MOSFET 关闭、请注意、MOSFET 的体二极管将导通、输出电压将与输入电压相同、即使 UVLO 引脚被拉至低电平也是如此。

    谢谢、

    Garrett Roecker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Garret、

    非常感谢您的回答、这也是我的想法!

    此致
    莱昂纳多