请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TIDA-00699
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的所有人:
我正在开发升压电路、以提供如下所示的输出:
Vin = 4.5V - 12V -> Vout = 12V
Vin > 12V -> Vout = Vin
我需要关断器件、并尝试在 TINA 仿真中将 UVLO 信号拉至0V。 发生的情况是 Vout 保持在12V、电流继续流入负载(在原理图中、这是一个恒定功率负载、但我也尝试使用一个简单的电阻器)。 我无法理解为什么会发生这种情况。 如何停用 HMO? 当 UVLO=0V 时、它不会自动完成吗? 或者、我是否误解了 LM5122的使用?
(我从 TIDA-00699中获得灵感)
在该仿真中、Vin 在12V 时保持稳定。 5ms 时、我打开 T1、以便 UVLO 电压降至0V。
有人建议吗?
非常感谢、
Leo