This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:如何设置充电中的最大充电电流和过流保护?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722255/bq40z60-how-to-set-max-charging-current-and-overcurrent-in-charge-protection

器件型号:BQ40Z60

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在使用 BQ40Z60设计3S 电池组、这是他们第一次设计监测计+充电器解决方案、他们不知道如何设置 OCC 保护。

例如、如果充电电流设置为2A、 并将 OCC 设置为3A、那么由于最大充电电流为2A 且从未发生过 OCC、这是否有意义?

如果防止充电器损坏是有道理的、那么如何测试 OCC 工作? 是否将最大充电电流重新设置为高于3A 或断开充电器电路并添加外部高电流充电器?

或者他们只需要将 OCC 设置为等于最大充电电流? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的主题已分配给我、请在接下来的2天内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    OCC 本质上是对 BMU 的保护、而不是对充电器的保护。 充电器将提供 BMU 请求的任何电流(如果是智能充电器)。 如果您希望保护系统免受 chg 中的过流影响、请将 OCC 阈值设置为标称值(例如2200mA)(如果充电器提供2A 电流)。 这样、如果电流超过系统设计人员确定的安全阈值、BMU 将打开 FET 并保护系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:
    明白了,非常感谢您的帮助。