请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60 尊敬的 TI 专家:
我的客户正在使用 BQ40Z60设计3S 电池组、这是他们第一次设计监测计+充电器解决方案、他们不知道如何设置 OCC 保护。
例如、如果充电电流设置为2A、 并将 OCC 设置为3A、那么由于最大充电电流为2A 且从未发生过 OCC、这是否有意义?
如果防止充电器损坏是有道理的、那么如何测试 OCC 工作? 是否将最大充电电流重新设置为高于3A 或断开充电器电路并添加外部高电流充电器?
或者他们只需要将 OCC 设置为等于最大充电电流? 非常感谢。