主题中讨论的其他器件: TPS3701
您好!
我 将浏览 BOM 并开始为 MOSFET 构建组件、我遇到的第一个问题是 Q1、Q2、Q5的描述问题、它提到请参阅注释5我搜索 PDF 这不是注释5、
此外、当串行器件 SI4401BDY-T1-GE 时、我可以找到的最接近器件是 DigiKey (SI4401BDY-T1-E3CT-ND)的 SI4401BDY-T1-E3、但描述中提到了'P 通道40V 8.7A (Ta) 1.5W (Ta)表面贴装8-SO'
其中、TI 描述提到'MSOSFET、PChan、-40V、-18A、 9.2mlohm'
接下来、提到的第二个器件是 DigiKey (FDS4141-F085CT-ND)上的 FDS4141。该器件如"MSOSFET P-CH 40V 10.8A 8-SOIC"所述
请告知哪种器件最适合使用、以及是否可以更新 TI 说明来解决此问题。
此致
穆