请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z60 当我尝试完成学习周期时、一旦我到达应该为电池组充满电的部件、I Cell 4电压上升超过4200mv、而其他3个电池仍处于~4050mv +-30mV。
如果我继续充电、过压保护器 IC (BQ294700)将在 BQ40z60执行任何操作之前驱动保险丝引脚。
1) 在保护器 IC 熔断保险丝(4350mv)之前、如果任何电池高于 COV 阈值(4300mv)、BQ40z60是否应该停止充电?
2) BQ40z60是否不应通过绕过电池4而使其达到4200mv 来实现平衡?