This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:平衡不起作用的电池4过压

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721343/bq40z60-balancing-not-working-cell-4-going-over-voltage

器件型号:BQ40Z60

当我尝试完成学习周期时、一旦我到达应该为电池组充满电的部件、I Cell 4电压上升超过4200mv、而其他3个电池仍处于~4050mv +-30mV。

如果我继续充电、过压保护器 IC (BQ294700)将在 BQ40z60执行任何操作之前驱动保险丝引脚。

1) 在保护器 IC 熔断保险丝(4350mv)之前、如果任何电池高于 COV 阈值(4300mv)、BQ40z60是否应该停止充电?

2) BQ40z60是否不应通过绕过电池4而使其达到4200mv 来实现平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的主题已分配给我、请在4-5天内收到反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个问题的答案都是肯定的。

    您必须为 BMU 驱动的 FET 栅极启用 COV IN 保护、以实现 COV 保护。
    2.平衡仅在 chg 期间发生。 如果启用 CB 且电池平衡计时器正确、您将正确平衡电池。