This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:两个转换器相位是否交错?

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54394, TPS65279

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724007/tps54394-are-the-two-converters-phase-interleaved-or-not

器件型号:TPS54394
主题中讨论的其他器件: TPS65279

在 TI 网站上搜索双路同步降压转换器时、我只想查看具有相位交错的器件、其中第二个降压转换器与第一个降压转换器的相位差为180度。  TPS54394参数显示它具有以下特性:

但是、我在数据表中找不到任何有关此功能的说明。  我在数据表中特别提到了使用此功能的其他 TI 器件。

该部件是否具有相位交错功能?  如果没有、TI 应确实更正此器件的参数。

谢谢、

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、
    该器件使用 D-CAP 模式而不是峰值电流模式、因此不支持相位交错。 是的、将提交更正此器件参数的请求。
    如果您正在寻找相位交错器件、请参阅 TPS65279。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jason! 这就是我需要知道的。 当您处于该状态时、您的 Web 团队还应检查其他参数;在搜索非同步转换器时、会显示许多器件。