请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54394 主题中讨论的其他器件: TPS65279
在 TI 网站上搜索双路同步降压转换器时、我只想查看具有相位交错的器件、其中第二个降压转换器与第一个降压转换器的相位差为180度。 TPS54394参数显示它具有以下特性:
但是、我在数据表中找不到任何有关此功能的说明。 我在数据表中特别提到了使用此功能的其他 TI 器件。
该部件是否具有相位交错功能? 如果没有、TI 应确实更正此器件的参数。
谢谢、
Josh